管理计算机组

创建计算机组来管理具有相同安全需求的计算机的安全,如基于计算机物理位置的计算机组或基于使用这些计算机执行的任务的计算机组。示例:创建一个计算机组帮助实施策略,确保计算机位于其所控制设备的视图内。
计算机帐户和计算机组帐户都未关联到
Windows
计算机帐户。可在部署计算机之前创建
FactoryTalk Directory
计算机帐户。但是,计算机帐户的名称必须与
Windows
计算机名称相匹配,从而使与计算机关联的安全设置生效。如果
Windows
中的计算机名称发生更改,则必须手动更改相应的
FactoryTalk Directory
计算机帐户。
计算机帐户和计算机组帐户仅用于
FactoryTalk
Network Directory。
与管理计算机组相关的任务:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal