将计算机添加到组

要通过计算机组帐户管理计算机的安全设置,请将该计算机添加到组中。随时将计算机添加到组中或从组中删除。将计算机添加到组后,计算机会继承该组帐户的安全设置。
前提
将计算机添加到组帐户需要以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要将计算机添加到组
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    计算机和组
    >
    计算机组
    ,右键单击组,然后选择
    添加
    。
  2. 在
    选择计算机
    中,选择要添加到组的计算机。
  3. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal