删除计算机组

从
FactoryTalk
Network Directory 删除计算机组,将取消该组帐户为多台计算机管理安全设置的权限。该组中的计算机将会继续作为
FactoryTalk
系统的一部分。现在,每台计算机的安全设置将由各自对应的计算机帐户级别来管理。
前提
删除空计算机组帐户需要以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
删除含成员的计算机组帐户需要以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要删除计算机组帐户
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    计算机和组
    >
    计算机组
    ,右键单击计算机组帐户,然后选择
    删除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal