选择计算机组

如何打开“选择计算机组”?
  1. 导航到
    新建计算机
    或
    计算机属性
    。
  2. 在
    常规
    选项卡中,单击
    添加
    。
将计算机添加到
FactoryTalk
Network Directory 后,将计算机添加到计算机组可使该计算机继承该组的安全设置。
使用
选择计算机组
:
  • 选择应将当前选择的计算机帐户添加到其中的一个或多个计算机组帐户。
  • 创建新的计算机组,然后将其添加为计算机组的成员。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal