从组中移除计算机

要停止通过计算机组帐户管理计算机的安全设置,请将该计算机从组帐户中移除。
前提
从组帐户中移除计算机需要以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要从组中移除计算机
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    计算机组
    ,右键单击计算机组,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    常规计算机组属性
    的
    成员
    列表中,选择计算机,然后选择
    移除
    。
  3. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal