设置计算机组的缓存策略

在
安全策略属性
中对
FactoryTalk
中的目录缓存过期规则进行系统范围的管理。
这些策略确定:
  • 在客户端计算机从服务器断开之后缓存文件保持可用的时长。
  • 是否在目录缓存过期之前显示警告消息。
哪些情况需要覆盖默认的系统范围设置,以及哪些情况需要为特定的计算机组指定目录缓存超时策略。如果单独为计算机组中的某个计算机定义了缓存策略,则这些设置将取代计算机组设置。示例:计算机组“Laptops”有一个策略允许组内的计算机与
FactoryTalk
Network Directory 断开连接 9 小时。但是,组内有个名为“Roving laptop”的笔记本电脑可以有一个策略允许自身与
FactoryTalk
Network Directory 断开连接 48 小时,以便其可以在不同位置之间传输。
有关如何为单台计算机设置缓存策略的更多信息,请参阅 设置计算机的缓存策略。
前提
设置计算机组的缓存策略需要以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
  • 通用 > 配置安全性
要设置计算机组的缓存策略
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    计算机和组
    >
    计算机组
    。
  2. 右键单击计算机组,然后选择
    属性
    。
  3. 选择
    目录缓存
    选项卡。
    如果未选择
    覆盖目录缓存过期策略
    (默认),则计算机组的缓存过期将采用目录缓存过期策略。
  4. 选择
    覆盖目录缓存过期策略
    ,设置计算机组的缓存过期策略。
    • 输入一个数字 (
      0-9999
      ) 以指定当计算机从
      FactoryTalk
      Network Directory 服务器断开后缓存文件仍然可用的小时数。如果将时间设置为 0,则计算机的缓存文件永不过期。这是默认设置。
  5. 选择
    覆盖目录缓存警告策略
    ,设置计算机组的缓存警告策略。
    • 输入一个数字 (
      0-9999
      ) 以于缓存文件到期前的指定小时数在计算机上持续显示警告消息。
  6. 选择
    应用
    以应用更改并继续编辑,或选择
    确定
    以应用更改并关闭属性表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal