新计算机组

如何打开“新建计算机组”?
  1. 在
    浏览器
    窗口中,展开
    FactoryTalk
    Network Directory 树,然后展开
    系统
    文件夹和
    计算机和组
    文件夹。
  2. 右键单击
    计算机组
    ,然后单击
    新建计算机组
    。
使用
新建计算机组
将计算机组帐户添加到
FactoryTalk
Network Directory。
新建计算机组
命令用于打开计算机组属性表,可在该表中配置计算机组名称和组成员关系。在
常规
选项卡中完成
名称
设置,以向
FactoryTalk Directory
添加计算机帐户。
设置
描述
名称
(必填)计算机组帐户的名称,最多包含 100 个字符。
描述
(可选)组帐户的描述。(示例:网络操作管理工作站,如需维护,请联系
maintenance@yourcompany.com
)。
成员
此列表包含属于该计算机组成员的计算机帐户。该列表可包含
Windows
网络中尚不存在的计算机帐户。将这些计算机添加到网络时,它们会自动继承组的安全设置。
添加
移除
从该计算机组帐户中移除在
成员
中选定的计算机帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal