常规计算机组属性

使用
常规计算机组属性
修改
FactoryTalk
Network Directory 中计算机组的描述和成员。计算机组帐户的名称无法更改。计算机和计算机组帐户都未关联到
Windows
。
设置
描述
描述
(可选)组帐户的描述。(示例:网络操作管理工作站,如需维护,请联系
maintenance@yourcompany.com
)。
列表成员
此列表包含属于该计算机组成员的计算机帐户。该列表可包含
Windows
网络中尚不存在的计算机帐户。将这些计算机添加到网络时,它们会自动继承组的安全设置。
添加
移除
从该计算机组帐户中移除在
成员
中选定的计算机帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal