添加计算机组

创建计算机组以简化计算机帐户的管理,并为计算机组设置安全权限。示例:通过定义位置组并设置需要连接网络的策略,可根据物理位置限制对资源的访问。可随时向组添加计算机帐户,添加完成后,组中的各帐户将会继承组的安全设置。
重要提示:
不允许使用需要视线安全的
Windows
远程桌面,因为无法可靠地确定供用户运行系统的计算机位置。这可能会产生意外结果。例如,当限制了对远程用户计算机的写操作安全时,如果远程计算机会话在远程用户注销以后仍然持续,则可能会意外拒绝本地用户的访问权限。
所需安全权限
添加计算机组帐户需要以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要添加计算机组
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    FactoryTalk
    Network Directory 树和
    系统
    文件夹,直至显示
    计算机组
    文件夹。
  2. 右键单击
    计算机组
    ,然后选择
    新建计算机组
    。
  3. 在
    新建计算机组
    的
    名称
    中,键入组帐户的名称。
  4. (可选)在
    描述
    中,键入组帐户的描述。示例:
    东南区,25 号楼,包装系统)
  5. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal