编辑或查看计算机组属性

使用
计算机组属性
可修改计算机组帐户的说明和成员。计算机组的名称无法更改。
前提
编辑计算机组属性需要以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
编辑计算机组属性
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    计算机组
    ,右键单击计算机组,然后选择
    属性
    。
  2. 根据需要编辑计算机组属性,可进行以下操作:
  3. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal