项目

FactoryTalk Design Workbench
项目包含用于对设备进行设计、配置、编程、直观显示和维护的不同组件。
FactoryTalk Design Workbench
项目包含以下关键元素:
  • 具有项目主逻辑的控制器程序,用于执行一组指令
  • 配置控制器、驱动器、I/O 的设置和项目特定设置
  • 既是全局变量又是局部变量的变量
  • 用户定义的数据类型,包括数组、结构和已定义的字
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal