在 FactoryTalk Design Workbench 的多个会话中工作

使用
FactoryTalk Design Workbench
的不同会话同时创建或打开单独的项目。打开多个会话后,您可以:
重要提示:
  • 无法在同一时间在不同会话中打开同一个项目。
  • 不支持在多个
    FactoryTalk Design Workbench
    会话中同时执行生成或 POU 验证。请先在一个会话中完成生成或验证,然后再在另一个会话中开始。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal