项目导入和导出

导出包含一个或多个设备的
FactoryTalk Design Workbench
项目。导出后,可在控制器处于脱机状态时将项目导入
FactoryTalk Design Workbench
。
默认情况下,项目导出到 Downloads 文件夹,并命名为
<project-name>.ftdwa
。
导出的项目会维持项目的一般结构,可能包括以下项目配置选项和程序元素:
  • 配置选项
    • 控制器配置
    • 类 1 设备配置
    • I/O 模块配置
    • 中断
  • 程序元素
    • 程序
    • 功能块
    • 全局变量
    • 局部变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal