关闭项目

完成更改后关闭项目,或者关闭一个项目以打开另一个项目。
先决条件
  • 使用
    FactoryTalk Design Workbench
    打开项目。
要关闭项目
  1. 在菜单栏上,选择
    文件
    关闭项目
    。
  2. (可选)在“
    未保存的更改
    ”中,选择以下选项之一:
    • “
      保存
      ”。保存更改并关闭项目。
    • “
      否
      ”。放弃更改并关闭项目。
    • “
      取消
      ”。重新打开项目以进行进一步更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal