删除项目

使用“
项目管理器
”删除项目以及所有关联设置、文件和文件夹。
先决条件
  • 要删除的项目已关闭。
要删除项目
  1. 在“
    文件
    ”菜单中,选择“
    项目管理器
    ”。
  2. 在“
    项目管理器
    ”中,选择要删除的一个或多个项目,然后选择“
    删除
    ”。
  3. 在“
    删除项目
    ”中,选择“
    删除
    ”。
    您还可以通过删除 Documents 内 FTDW 文件夹中的
    <project-name>
    文件夹来删除项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal