生成项目和查看输出

FactoryTalk Design Workbench
生成整个项目后,再将程序下载到
Micro800
控制器。初次生成后,
FactoryTalk Design Workbench
决定在下载之前是重新生成整个项目,还是仅重新生成自上次生成以来发生更改的组件。
我们建议您在下载之前手动生成项目,以查找并解决所有错误。
先决条件
  • 保存该项目。
  • 无任何下载操作正在进行。
生成项目和查看输出
  1. 通过执行以下操作之一生成项目︰
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器节点,然后选择“
      生成
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择控制器节点,然后从菜单栏中选择
      设备
      生成
      。
    • 在“控制器内存配置”页面上,选择“
      生成
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击单个程序组织单元,然后选择“
      验证程序
      ”。
  2. 在“
    输出
    ”窗格的“
    日志
    ”页面上,监控生成进度并找到生成错误。如果项目中存在生成错误:
    1. 在“
      输出
      ”窗格的“
      错误列表
      ”页面上,查看并解决所有生成错误。
    2. 执行以下操作之一清除生成错误,然后重新生成:
      • 在“
        项目组织管理器
        ”中,右键单击控制器节点,然后选择“
        清理
        ”。
      • 在菜单栏中,选择
        设备
        清理
        。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal