打开现有项目

使用“
欢迎使用
”页面或“
文件
”菜单打开在
FactoryTalk Design Workbench
中创建的用户项目。
您可以同时打开多个
FactoryTalk Design Workbench
会话,但每个项目只能在一个会话中打开。
先决条件
  • 关闭所有打开的项目。
要打开现有项目
  • 请执行以下操作之一:
    • 在“
      欢迎使用
      ”页面上的“
      最近的项目
      ”列表中,选择一个项目。
    • 在“
      欢迎使用
      ”页面上,选择“
      打开项目
      ”,选择一个项目,然后选择“
      打开
      ”。
    • 在菜单栏中,选择
      文件
      打开项目
      ,选择一个项目,然后选择“
      打开
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal