保存当前项目的副本

使用“
另存为
”将具有不同项目名称的当前项目的副本保存在 Documents 内的 FTDW 文件夹中。
要保存当前项目的副本
  1. 在菜单栏上,选择
    文件
    另存为
    。
  2. 在“
    另存为
    ”中,输入项目名称,然后选择“
    创建
    ”。
    小贴士:
    命名规范如下:
    • 项目名称最多可包含 40 个字符。
    • 项目名称仅限使用字母数字字符和下划线。
    • 项目名称不能以下划线结尾,也不能包含连续下划线。
    • 项目名称不能为 Windows 或磁盘操作系统的保留字,例如“nul”、“aux”、“con”、“com1”和“lpt1”。
创建当前项目的副本后,将关闭原项目并打开新项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal