导入和导出项目元素

导入和导出项目元素以将元素从一个项目传输到另一个项目。用于导入和导出的文件格式各不相同,具体取决于元素类型。
用于导入和导出的文件格式
项目元素
文件格式
Micro800
控制器程序
M8A
Micro800
控制器的用户定义的功能块
M8A
Micro800
控制器的用户定义的函数
M8A
Micro800
控制器的全局变量或局部变量
CSV 或 XLSX
Micro800
控制器的用户定义的数据类型
M8A
Micro800
控制器的数据日志
M8A
Micro800
控制器配方
M8A
Micro800
控制器配置 - Modbus 映射
CSV
Micro800
控制器配置 -
MicroLogix™
映射
CSV
Micro800
控制器配置 - DNP3 映射
CSV
Micro800
控制器配置 - DNP3 数据集描述符
M8A
Micro800
控制器配置 - DNP3 数据集原型
M8A
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal