创建项目

使用“
欢迎使用
”页面或“
文件
”菜单创建项目。创建项目后,会生成一个目录结构,并将项目保存在 Documents 文件夹中。
项目命名规范如下:
  • 项目名称最多可包含 40 个字符。
  • 项目名称仅限使用字母数字字符和下划线。
  • 项目名称不能以下划线结尾,也不能包含连续下划线。
  • 项目名称不能为 Windows 或磁盘操作系统的保留字,例如“nul”、“aux”、“con”、“com1”和“lpt1”。
先决条件
  • 关闭所有打开的项目。
要创建项目
  1. 通过执行以下操作之一打开“
    新建项目
    ”:
    • 在“
      欢迎使用
      ”页面上,选择“
      新建项目
      ”。
    • 在菜单栏上,选择
      文件
      新建项目
      。
  2. 在“
    新建项目
    ”中,输入项目名称,然后选择“
    创建
    ”。
    小贴士: 由于默认情况下选择“
    创建时添加设备
    ”,因此将在创建项目后打开“
    添加设备
    ”。如果不想在创建项目时添加设备,请清除“
    创建时添加设备
    ”。
  3. (可选)将设备添加到项目:
    1. 在“
      添加设备
      ”中,选择一个控制器。
    2. (可选)在“
      选择
      ”中,输入设备名称,选择设备版本,查看设备产品生命周期信息,然后选择“
      添加
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal