在项目组织管理器中添加用户定义的函数

使用“
项目组织管理器
”将用户定义的函数 (User-Defined Function, UDF) 添加到控制器项目。
使用项目组织管理器添加 UDF
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,展开“
    资产
    ”。
  2. 右键单击“
    用户定义的函数
    ”,然后选择“
    新建用户定义的函数
    ”。
  3. 在“
    新建用户定义的函数
    ”中,输入 UDF 名称,选择 UDF 类型,然后根据需要输入描述。
  4. 选择“
    创建
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal