功能块图程序开发环境

下图显示的是用于功能块图 (Function Block Diagram, FBD) 程序的语言编辑器,您可以在其中开发 FBD 程序组织单元 (Program Organization Unit, POU)。
使用 FBD“
工具箱
”或 FBD 键盘快捷键向 FBD POU 添加元素。
FBD 程序开发环境
FBD 程序开发环境
FBD 程序开发环境
项目
描述
callout1
打开局部变量网格,以查看当前程序使用的变量。
callout2
显示或隐藏网格线。
它会在选项卡关闭时重置,且不会影响其他选项卡。
callout3
放大编辑器。它会在选项卡关闭时重置,且不会影响其他选项卡。
callout4
缩小编辑器。它会在选项卡关闭时重置,且不会影响其他选项卡。
callout5
将编辑器重置为 100% 缩放。
callout6
构成 FBD 编辑器的主要部分。在该区域中,可以使用图形指令元素来编辑逻辑。
callout_orange1
向编辑器中添加指令和元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal