功能块图程序输入和输出

本部分介绍功能块图 (Function Block Diagram, FBD) 程序中的输入和输出变量以及连接线。

输入和输出变量

在 FBD 程序中,每个输入变量均必须连接至块输入,且输入的数据类型正确。块输入可以是文本值、内部变量、输入变量或来自另一个块的输出变量。
每个输出变量均必须连接至块输出,且输出的数据类型正确。块输出可以是内部变量、输出变量或块的名称(仅限函数)。如果输出是所编辑的函数的名称,输出表示该函数返回值的赋值,输出值返回给调用程序。

连接输入和输出

使用连接线或链接连接 FBD 程序中的变量、输入和输出。您可以使用单条直线连接 FBD 图中的以下任意逻辑点:
  • 将输入变量连接到块输入。
  • 将输出变量连接到块输出。
  • 将块输出连接到另一个块的输入。
连接的方向是从左到右,因此从左到右输送数据。左右两个连接必须属于同一数据类型。
可将单个左连接点连接到多个右连接点(称作发散)以向多个点广播信息。所有连接的数据类型必须相同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal