功能块图的主要格式

功能块图 (Functional Block Diagrams, FBD) 包括具有输入和输出变量的指令块。
使用连接线将指令块的输出连接至其他指令块的输入。
在
FactoryTalk Design Workbench
中,指令块是指以下类型的指令:
  • 运算符
  • 功能
  • 功能块
  • 用户定义的功能块
FBD 示例
FBD 示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal