功能块图工具箱

使用功能块图 (Function Block Diagram, FBD)“
工具箱
”将程序元素添加到 FBD 程序。
默认情况下显示“
工具箱
”。如果已隐藏,请执行以下操作之一:
  • 从窗格栏中,选择 工具箱切换。
  • 在“
    视图
    ”菜单中,选择“
    工具箱
    ”。
FBD 工具箱
FBD 工具箱
功能块图工具箱
项目
描述
callout1
创建对输入变量的引用。
callout2
包含输入的元素名称,以便快速查找。
输入时,包含搜索文本的元素将显示在“
工具箱
”中。
callout3
创建对输出变量的引用。
callout4
创建对输入或输出变量的引用。
callout5
包含输入的 FBD 程序描述。描述为自由格式文本,仅用于注解目的,并不作为程序的执行依据。
callout_orange1
显示程序元素的类别。选择类别可对显示的程序元素进行筛选。
callout_orange2
显示所选类别的程序元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal