监视功能块图程序

监视功能块图 (Function Block Diagram, FBD) 程序时,监视的是 FBD 输出端的输入引用、变量、函数和功能块的值。
这些值使用颜色、数字或文本值加以显示,具体取决于它们的数据类型:
  • 布尔数据类型输出值以黑色或灰色显示,与值为 True 还是 False 无关。黑色输出值表示可以修改,灰色输出值表示无法更改。
  • SINT、USINT、BYTE、INT、UINT、WORD、DINT、UDINT、DWORD、LINT、ULINT、LWORD、REAL、LREAL、TIME、DATE 和 STRING 数据类型的输出值在元素中显示为数字或文本值。
  • 当数字或文本值的输出值不可用时,在输出标签中会显示问号 (??)。值还显示在相应的“
    字典
    ”实例中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal