功能块图程序的执行顺序

在程序执行期间,指令块是功能块图中的任意元素,网络是链接在一起的一组指令块,指令块的位置是依据其左上角而定的。
以下规则适用于 FBD 程序的执行顺序:
  • 网络从左向右、从上向下执行。
  • 在执行指令块前,必须解析所有输入。同时解析两个或更多个指令块的输入时,执行决定是根据指令块的位置做出的(从左向右、从上向下)。
  • 指令块的输出按从左向右、从上向下的顺序以递归方式执行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal