搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
编程语言
Micro800
控制器和
FactoryTalk Design Workbench
支持以下编程语言:
结构化文本 (Structured Text, ST) 语言元素
梯形图 (Ladder Diagram, LD) 语言元素
功能块图 (Function Block Diagram, FBD) 语言元素
Micro800 控制器
IEC61131-3 合规性
语言编辑器
梯形图语言
功能块图语言
结构化文本 (Structured Text, ST) 语言
用户定义的功能块
用户定义的函数
监视用户定义的函数和用户定义的功能块的局部变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal