对功能块图程序中的元素进行重新排序

在功能块图 (Function Block Diagram, FBD) 语言编辑器中,移动元素以更改执行顺序。
对 FBD 程序中的元素进行重新排序
  • 请执行以下操作之一:
    • 将单个元素拖动到新位置。当松开鼠标时,将重新组织连接。
    • 使用
      Ctrl
      或
      Shift
      键,或拖动光标选择多个元素,然后将选定元素或选择区域拖动到新位置。当松开鼠标时,将重新组织连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal