功能块图元素

功能块图 (Functional Block Diagram, FBD) 元素是用于生成 FBD 程序的组件。可以将下表中列出的所有元素都添加到
FactoryTalk Design Workbench
中的 FBD 程序。
FBD 程序元素
元素
描述
用于存储和处理信息的元素。
指令包括运算符、函数和功能块(包括用户定义的功能块)。
功能块用于执行其操作的输入变量的连接点。
功能块用于执行其操作的输出变量的连接点。
功能块用于执行其操作的输入或输出变量的连接点。
可以插入 FBD 程序中任意位置的自由格式文本。
描述仅用于注解目的,并不作为程序的执行依据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal