插件模块

2080 插件模块连接到
Micro800
控制器,可以扩展控制器功能,但不会增加控制器的占用空间。使用插件可添加 I/O、通信、内存备份和专用功能。
L20E、L50E 和 L70E 控制器支持插件模块。您可以配置在插件模块不存在时是否使控制器出现故障。
下图展示了具有三个插件模块的 L70E 控制器配置。使用 PLUGIN_INFO 指令验证是否存在插件模块。
带三个插件的 L70E 控制器配置
将插件模块连接到控制器后:
  • 在“
    项目组织管理器
    ”中,将在
    I/O 配置
    插件
    下创建
    <plug-in-catalog-number>
    节点。要打开
    <plug-in-catalog-number>
    页面,请双击
    <plug-in-catalog-number>
    节点。
  • 在
    <plug-in-catalog-number>
    页面中,选择一个节点以打开相应页面并配置插件设置。
支持的 2080 插件模块
目录编号
类型
描述
2080-IF2
模拟
2 通道电压/电流输入
2080-IF4
模拟
4 通道电压/电流输入
2080-OF2
模拟
2 通道电压/电流输出
2080-RTD2
模拟
2 通道电阻温度检测器
2080-TC2
模拟
2 通道热电偶
2080-DNET20
通信
DeviceNet
2080-SERIALISOL
通信
RS232/485 隔离式串行端口
2080-IQ4
数字
4 点数字输入模块
2080-IQ4OB4
数字
8 点数字组合模块
2080-IQ4OV4
数字
8 点数字组合模块
2080-OB4
数字
4 点数字输出模块
2080-OV4
数字
4 点数字输出模块
2080-OW4I
数字
4 点继电器输出模块
2080-MEMBAK-RTC2
专用
内存备份和实时时钟 (RTC)
2080-SDMEMRTC-SC
专用
MicroSD 卡和高精度 RTC
它不是
Allen-Bradley®
插件。它来自 Rockwell Automation Encompass™ 产品合作伙伴 - Spectrum Controls。
2080-MOT-HSC
专用
在高速计数器模式或运动轴反馈模式下运行
2080-TRIMPOT6
专用
6 通道微调电位模拟量输入
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal