将插件模块添加到控制器

使用插件可扩展
Micro800
控制器,以获得额外的 I/O、通信、内存备份和专用功能。
要将插件模块添加到控制器
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    I/O 配置
    插件
    。
  2. 右键单击“
    插件
    ”,然后选择“
    新模块
    ”。
  3. 在“
    添加模块
    ”中,选择一个插件模块,然后选择“
    添加
    ”。
  4. 在“
    设备定义
    ”中,配置插槽、版本和控制器故障设置,然后选择“
    确定
    ”。
    小贴士: 要打开插件模块的配置页面,请在“
    项目组织管理器
    ”中双击
    <plug-in-ID>
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal