独立发布的插件模块

FactoryTalk Design Workbench
的每个版本均包括用于
Micro800
控制器的一组插件模块,可以将这些模块添加到控制器,然后使用
FactoryTalk Design Workbench
插件配置工作区进行配置。
某些插件模块独立于软件版本发布和发售。它们附带一个支持包,安装后可以更新
FactoryTalk Design Workbench
软件。
在添加某个独立发布的插件模块之后,该模块将显示在“
项目组织管理器
”的“
插件
”节点下面。独立发布的插件模块的配置与
FactoryTalk Design Workbench
中的其他插件模块遵循相同的步骤。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal