从控制器中删除插件模块

删除插件模块将从控制器配置中删除输入和输出变量。
删除插件模块后,更新使用该插件模块输入和输出变量的项目组织单元、中断定义、Modbus 地址映射、MicroLogix 映射和 DNP3 映射。
要从控制器中删除插件模块
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    I/O 配置
    插件
    。
  2. 在“
    插件
    ”下,右键单击模块,然后选择“
    删除
    ”。
删除某个插件模块后,其他插件模块的插槽编号保持不变。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal