Loading

机器生命周期优化

更快速地设计,更智能地构建,充满信心地开展调试,持续不断地推动改进。
后视图:身穿红色衬衫的男子正在触摸人机界面,该人机界面控制使用黄色机器人的机器。
机器和设备制造商
  • 查找工具
  • 智能机器和设备
    • 连续物料加工和卷料处理
    • 连续物料加工和卷料处理
    • 重工业设备
    • 重工业设备
    • 制造与组装
    • 制造与组装
    • 物料输送
    • 物料输送
    • 包装
    • 包装
    • 过程自动化
    • 过程自动化
    • 设计
    • 设计
    • 开发
    • 开发
    • 交付
    • 交付
    • 融入人员和技术
    • 融入人员和技术

OEM 和机器制造商正身处近年来十分严峻的行业变局之中。您的客户希望更快、更智能、更高效、更安全的系统,且交付时效要求远超以往。此外,成本波动不断加剧,熟练劳动力短缺,可持续性期望不断提高,创新压力达到了前所未有的高度。

为了让您的业务达到理想状态,您需要合适的技术和合适的合作伙伴来赋能您的员工、加速您的流程并实现机器的未来。我们与 OEM 密切合作,为其提供技术升级咨询,从而助力开拓新市场,并优化机器和流程。借助 Rockwell Automation,您可以让您的设备脱颖而出,并推动实现更重要的指标,例如更强的性能、更高的客户满意度和更好的盈利能力。

在整个机器生命周期获得成功
在整个机器生命周期获得成功
在整个机器生命周期获得成功
了解 OEM 如何将挑战转化为竞争优势。
了解更多信息

解锁机器整个生命周期中的价值

在机器生命周期的每个阶段践行卓越执行,使您能够在整个项目中提升生产率并解锁更高效率。了解通用架构、共享数据以及全程与您保持协作的合作伙伴如何为您提供帮助。

数字化工程

设计

使用数字工具、共享数据模型和虚拟验证以更快的速度构建更智能的机器,为可扩展、可重复的成功奠定基础。

了解更多信息
工具图标

构建

通过更简单、更模块化的机器设计和智能集成功能,加速构建并降低风险。

了解更多信息
生产线机器人图标

运营

当您的机器将控制、设计和数据统一到一个框架中以实现更快、更顺畅的启动时,就可以信心十足地进行调试和运行。

了解更多信息
客户周期图标

维护与完善

通过主动式服务、远程支持和数据,将真实世界的见解不断反馈到未来的设计中,从而延长正常运行时间并降低服务成本。

了解更多信息
打造更高效、更有利可图的设计流程
打造更高效、更有利可图的设计流程
博客
博客
打造更高效、更有利可图的设计流程
了解数字化设计如何帮助 OEM 将其设计过程转变为差异化因素,并打造更强大、更可靠、更有利可图的机器。
立即阅读

更智能的设计,助力打造更智能的机器

没有哪个阶段比设计更重要。这个阶段真正奠定了客户满意度、项目盈利能力的基础。要实现这些目标,需要加快设计,同时保持甚至提高可靠性和一致性。 

我们的数字化解决方案使您能够更快、更智能地工作,助力革新下一台机器,然后利用您的数字优化设计在产品生命周期的每个步骤中带来更多价值。了解您可以如何:

  • 使用基于 AI 的工具更智能地工作,并在基于云的工业自动化设计平台中实现软件定义的控制。
  • 使用实际机器的数字孪生体进行设计、测试和改善,从而在实际构建之前对您的解决方案进行数字化优化。
  • 无需物理硬件即可验证控制逻辑,节省时间和预算。
  • 使用专为开放性和可扩展性而构建的 HMI 平台来开展设计,以提高灵活性。

设计更智能、更快速、更敏捷

  1. FactoryTalk Design Studio
  2. Emulate3D 软件
  3. FactoryTalk Logix Echo
  4. FactoryTalk Optix
Open All Close All
FactoryTalk Design Studio

通过基于云的现代化设计解决方案加快产品上市。FactoryTalk® Design Studio™ 使工业自动化团队能够使用 AI 驱动的工具更快地工作,并无缝协作,从而更高效地设计更智能的机器。通过一个具有以下功能的平台,您的团队可以提高效率:

  • 现代开发功能,能够加快项目开发
  • 多用户协作工具,能支持可扩展的团队和不同技能集
  • 多控制器支持,能够覆盖整个系统中的所有设备
FactoryTalk Design Studio PLC 编程软件
FactoryTalk Design Studio PLC 编程软件
FactoryTalk Design Studio PLC 编程软件
基于云的 PLC 编程软件可帮助控制工程师设计更安全的系统,降低构建和维护成本,更快部署项目。
Emulate3D 软件

这种数字化平台使您能够在无后顾之忧的环境中进行设计、测试和优化,并在确定最终设计前优化您的解决方案。Emulate3D® 软件不仅是仿真,还能增强设计信心、改善跨团队协调、优化机器交付,从而充分提高客户满意度。

  • 使用虚拟调试及早识别和修复潜在问题,并保存修复程序,将其自动集成到未来的设计中,从而缩短设计周期。
  • 在项目早期就能调整重要控制编程任务,缩短设计时间并降低成本。
  • 在订购组件之前,通过虚拟方式提前确认性能和吞吐量,以降低风险。
Emulate
Emulate
Emulate
使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
FactoryTalk Logix Echo

借助 FactoryTalk® Logix Echo,可以在开发周期早期执行虚拟逻辑测试,节省时间和预算,同时降低后期出现意外问题的风险。了解我们如何将仿真作为设计过程的核心部分,让您能够:

  • 无需物理硬件,即可验证、测试和完善控制逻辑,加快工作速度并消除启动门槛。
  • 从设计到运行,循环往复,不需要进行额外的程序更改或重新配置。
  • 将数据传送到数字孪生体或其他仿真工具,以构建强大的测试环境。
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
FactoryTalk Optix

探索一种新的人机界面应用方式,以改善您团队的效率、生产力和协作。该平台使您能够构建通用型虚拟化解决方案,以满足当今各种客户需求,同时快速适应未来不断变化的需求和技术。通过提供开放式架构以及设计、部署、图形和可扩展性选项,FactoryTalk® Optix™ 软件使您能够:

  • 使用向导式工作流程来管理用户和群组、通信驱动程序、数据记录和配方,从而提高生产力。
  • 用内置的库和一套全面的图形对象(包括行业标准对象和 Rockwell Automation 标准库)来更快地构建项目。
  • 通过多用户协作功能提高您团队的效率。
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
通过协作、可扩展性和互操作性实现人机界面、工业物联网、边缘和数据平台愿景,从而改善可交付成果并提高效率。
OEM 如何重塑其构建过程
OEM 如何重塑其构建过程
博客
博客
OEM 如何重塑其构建过程
探索如何将构建复杂性转化为清晰性,并通过更智能的架构获得竞争优势。
立即阅读

启动更快速、更可靠的构建过程

客户对您所制造的每台机器都寄予了更高的期望:更多功能、更佳性能、更高灵活性。以前,这意味着增加复杂程度,并可能会减慢构建过程并使项目面临更大的风险。

如今,依托先进技术,您可以简化机器、削减材料单成本,打造更具盈利空间的生产制造流程。了解我们的解决方案如何以更少的成本实现更多成果,并以前所未有的速度将更可靠、高性能的机器推向市场。

  • 实现更快速的构建
  • 提高设备可靠性
  • 在整个系统中扩展智能

提高您的设备生产率

  1. 柜内以太网/IP
  2. On-Machine 解决方案
  3. 机器人统一控制
Open All Close All
柜内以太网/IP

使用我们的柜内以太网/IP 解决方案连接面板组件,彻底改变面板构建过程的速度。该技术是一种面向未来的强大网络系统,可优化面板内设备之间的通信,简化系统集成,增强实时数据访问,帮助 OEM 打造更智能的机器。

  • 缩短多达 80% 的接线时间,加快上市时间。
  • 通过模块化设计和紧凑型组件,减小面板尺寸。
  • 使用集成诊断和配置,将智能扩展到面板组件。
EtherNet/IP 柜内解决方案
EtherNet/IP 柜内解决方案
EtherNet/IP 柜内解决方案
EtherNet/IP 柜内解决方案是一种经济实用的网关,用于连接传统硬接线组件,可实现无缝数据连接等。
On-Machine 解决方案

满足更可靠构建、更快部署和更简单整体机器背后的技术需求。我们的 On-Machine™ 解决方案有助于提高您的机器功能,同时使它们更加模块化、更具可扩展性。通过在电气机柜外部安装技术,您可以显著降低系统复杂性,降低总系统成本,并提高您的工作人员的生产率。了解您如何:

  • 通过打造更加模块化、更具可扩展性的标准化机器,来提高效率
  • 减少机器布线量 / 端接量达 90%
  • 平均降低安装成本达 30%
On-Machine 解决方案
On-Machine 解决方案
On-Machine 解决方案
我们的 On-Machine 产品可现场安装在机柜外部,令用户摆脱大型机柜的束缚,将设备安装在更合理的位置。
机器人统一控制

无需占用空间和时间来部署单独的机器人控制器和软件,只需借助 Logix 控制器、Kinetix® 驱动器和 Studio 5000® 环境,即可实现机器人统一控制,一次控制一个或多个机器人。了解统一机器人控制如何帮助您:

  • 消除对第三方控制器的需求,来加速构建并提高可靠性
  • 借助多机器一站式控制平台,来简化工作
  • 从已经精通 Studio 5000 环境的人员中培养机器人专家
机器人统一控制
机器人统一控制
机器人统一控制
使用我们的机器人统一控制解决方案,设计更智能的系统,从而实现更快的运行速度并提供更大的价值。
为 OEM 实现无混乱调试
为 OEM 实现无混乱调试
博客
博客
为 OEM 实现无混乱调试
OEM 如何利用先进技术将调试速度转化为战略优势。
立即阅读

从调试到运行,行动更迅速

当控制以孤岛形式零散组织且数据不一致时,机器集成就可能成为一个不确定的过程。这可能会导致更长的调试时间、更高的成本以及耗费更多资源来解决系统问题,而不是将机器投入生产。再加上与客户的企业系统相连——延误风险可能会成倍加剧。

但是我们有更好的办法。我们的解决方案帮助原始设备制造商(OEM)降低调试风险并加速从测试、安装到故障排除、启动和运行的整个过程。通过提供更佳的可见性、连接性和协作性,我们帮助您更快地启动和运行机器,优化其运营价值,并提升客户满意度。

从调试到稳健运行

  1. Integrated Architecture
  2. DataReady 解决方案
  3. 全球支持
Open All Close All
Integrated Architecture

Integrated Architecture® 是一个统一的控制和信息平台,能够带来一致的设计框架、安全的无缝连接、强大的可视化和智能的设备集成。这种全方位的方法使 OEM 能够创建更互联的机器,更好地与客户的运营集成。  

Integrated Architecture
Integrated Architecture
Integrated Architecture
集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。
DataReady 解决方案

通过将无组织的机器输出转化为情境化、标准化且能够支持调试的见解,来简化调试过程。使用我们的 DataReady™ 解决方案,您可以建立结构化数据基础,使您的机器数据更易于访问和更灵活。这些组织有序的数据可以加快机器验证、根本原因分析和验收测试,从而帮助加快调试阶段。

DataReady 解决方案通过以下方式帮助释放新价值:

  • 提供预制内容(通过迎合 OEM 需求的工具库提供),快速打造更智能的机器。
  • 使团队能够远程访问机器,从而更快、更灵活地进行故障排查
  • 实现主动、预见性维护,节省时间和预算
DataReady 解决方案
DataReady 解决方案
DataReady 解决方案
利用易于访问、有序并可跨应用无缝共享的数据,将智能机器提升到新的高度。
全球支持

依靠值得信赖的合作伙伴,全程助您取得成功。我们的全球服务可为您提供专家支持、标准化的最佳范例和有针对性的优化,帮助您降低风险、加速启动和扩展您的产品以满足客户的需求。

支持
头戴耳机的男士在客户支持办公室中正低头查看电脑。
支持
Leverage tools and downloads to design and maintain industrial applications
在维护和改进阶段推动创新
在维护和改进阶段推动创新
博客
博客
在维护和改进阶段推动创新
减少停机时间,加强客户关系,并从机器性能中创造更多价值,超越第一天的表现。
立即阅读

改善维护和流程

对于 OEM 而言,问题往往会一直隐藏,直到发生停机,而每一次计划外的上门服务都会削弱盈利能力。但是,我们的现代软件工具正在改变一切可能。

了解安全远程访问、AI 驱动的维护见解和易于访问的机器数据等高级功能如何改变您在现场支持设备的方式。这些技术不仅有助于缩短停机时间,降低服务成本,它们还能将有价值的见解反馈到您的下一个机器设计中,使您能够使用真实世界的数据来实现创新。了解更智能的维护方法如何助您改进机器,增加利润。

利用数据的力量来维护和改进您的机器

  1. FactoryTalk Remote Access
  2. FactoryTalk Analytics GaurdianAI
Open All Close All
FactoryTalk Remote Access

了解如何随时随地安全访问机器,从而缩短响应时间并提供支持。使用我们的 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您不必为了管理、配置和启动安全连接而出差,这意味着您可以更好地帮助客户取得成功,同时创造新的收入机会。

  • 远程访问设备并提供支持,响应更快,耗时更短。
  • 扩展您的服务和支持产品,实现新的收入来源。
  • 避免现场支持所需的昂贵差旅时间和费用,节省成本。
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉来管理机器。找到一种更快的方法,在任何地方都能提供支持。
FactoryTalk Analytics GaurdianAI

探索如何使用 AI 来帮助减少计划外停机时间、提高机器安全性并优化维护资源,从而改进预见性维护产品。此外,FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 提供无代码机器学习,因此无需数据科学背景。

  • 通过培训和边缘运行来实现近乎实时的预测,从而支持更好的分析。
  • 通过智能集成连接到现有的 PowerFlex® 变频器,帮助实现更多价值
  • 通过直观、用户指导的机器学习工作流程来赋能团队
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
通过 FactoryTalk Analytics GuardianAI 提供的即将发生资产故障的提前通知,优化维护活动并减少非计划性停机时间。
是否准备咨询 Rockwell Automation OEM 专家?
联系我们

其他人还查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

根据您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 机器生命周期优化