Loading

On-Machine 解决方案

跳出机柜模式,通过零机柜解决方案解锁新价值
Car Factory: Female Automotive Engineer Wearing Hard Hat, Standing, Using Laptop. Monitoring, Control, Equipment Production. Automated Robot Arm Assembly Line Manufacturing Electric Vehicles.

更简单。更具生产力。

如果要使设计满足当今智能制造需求,势必会催生出设计复杂度高、操作和支持难度高的系统。假如我们能够设法简化机器设计,同时使它们更灵活、更易于使用呢? 现在,我们的 On-Machine™ 解决方案让所有这些成为可能。

我们的 On-Machine 系列产品可安装在现场电气柜外部,令用户摆脱大型中控柜的束缚,转而将电控设备安装在更符合实际应用需求的位置。现在,您的机器可以在减少组件的同时实现新的性能水平 

视频
了解 Allen-Bradley On-Machine 产品组合

On-Machine 解决方案可实现分散式控制架构,在这种架构中,自动化组件可现场安装,而不是置于大型电气柜中。这种方法有助于打造更加简化的模块化机器,从而降低总成本、减少占地面积、加快投用进度。

On-Machine 互动演示
On-Machine 解决方案互动演示屏幕截图
On-Machine 互动演示

通过我们的互动演示详细了解 On-Machine 解决方案。

启动演示

助推创新的技术

无论您是 OEM 还是最终用户,On-Machine 解决方案都是您的正确选择。了解如何利用分散式控制的优势来改进机器。

OEM 选择我们 On-Machine 解决方案的理由是什么?
自动化仓库。在输送机上移动的装有备件的箱子
信息图
OEM 选择我们 On-Machine 解决方案的理由是什么?

选择 Armor PowerFlex 变频器 On-Machine 解决方案,通过企业可用的实时数据帮助企业尽可能地提高机器利用率。

立即下载
最终用户选择我们 On-Machine 解决方案的理由是什么?
亚洲工程师使用智能工厂 4.0 IOT 物联网数字化技术的未来,数字化流程未来工业生产管理智能技术应用程序系统控制工厂后台
信息图
最终用户选择我们 On-Machine 解决方案的理由是什么?

Armor PowerFlex 变频器 On-Machine 解决方案将控制和硬件移出机柜,从而节省了占地空间并尽可能地缩短了部署时间。

立即下载
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器 OEM 信息图
动态模糊的白色盒子在蓝色传送带上正加速前往生产机器。
信息图
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器 OEM 信息图

了解 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器如何帮助 OEM 改善机器设计。

立即下载
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器最终用户信息图
一名男工人站在空瓶生产线前,将一个瓶子举在空中。
信息图
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器最终用户信息图

了解 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器如何帮助最终用户改善操作。

立即下载
点播网络研讨会:了解 On-Machine 解决方案

在此次“回归基础”网络研讨会中,我们的主讲人将详细介绍 On-Machine 解决方案的分布式设计和组件,并重点讲述罗克韦尔自动化提供的 On-Machine 产品。

了解更多信息

On-Machine 有哪些新特性?

使用罗克韦尔自动化的 On-Machine™ 解决方案,令工业设备的设计、制造和维护更简单。

我们提供完整的集成式机旁安装产品组合,均采用坚固紧凑的即插即用组件。模块化设计能够涵盖大量用例,无需额外硬件,大大减少了组装和维护所需的组件数量。On-Machine 控件可简化安装和启动工作,防止发生意外停机。它们与我们的控制架构集成,提供实境化分析,支持诊断、故障处理和性能追踪。有了这种可见性,用户还能提升计划停机期间的维护效率。我们的方法为零机柜操作铺平了道路,在提高工作场所安全性和生产力的同时,为车间腾出了更多空间。


看看实际应用中的 On-Machine 解决方案!

通过采用由 On-Machine 解决方案构成的分散式环境,客户可以增强生产环境的模块化能力。这一优势使得客户可以根据特定的区域、工业或市场需求进行高效的扩展和定制。这种模块化能力不仅增强了适应性,还显著降低了使用更传统的控制面板设置时,与大规模装备更换或重新配置相关的成本。 

了解新一代 On-Machine 变频器。智能、安全、可靠、简单 - Armor PowerFlex 变频器是一种可扩展解决方案,旨在帮助满足您的应用需求。

更快的部署速度,更强大的智能机器——让我们了解下其背后的技术。ArmorKinetix 分布式伺服驱动器能提供模块化可扩展解决方案,以满足您的运动控制需求。 

了解我们的新型 ArmorBlock 5000 I/O 模块,其采用 IO-Link 技术,作为一种 On-Machine 分布式 I/O 解决方案,能够简化智能机器开发并优化运营效率。 


使您的机器加速迈向未来

我们的 On-Machine 产品可现场安装在电气柜外部,令用户摆脱大型中控柜的束缚,转而将设备安装在更符合实际应用需求的位置。现在,您的机器可以在减少组件的同时实现新的性能水平

我们的 On-Machine 解决方案有助于部署具备以下优势的机器:

  • 简化整个机器生命周期的流程
  • 以盈利为目标,适应最新的制造需求。
  • 帮助团队更快采取行动,更大限度提高效率

我们的 On-Machine 解决方案可帮助您:

  • 加速自动化设计和开发
  • 减少机器布线量 / 端接量达 90%
  • 平均降低安装成本达 30%
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
Rockwell Automation 为 OEM 提供智能机器解决方案,助力其提高效率、灵活性并促进数据驱动型创新。
了解更多信息

分散式设计可以实现什么?

加快系统上线速度

系统所用组件和连接量更少,显著缩短构建和安装时间。

提升模块化能力

无缝创建模块化系统,便于用户扩展和升级,以满足不断变化的需求。

降低系统总成本

通过更简单的设计节省成本,在机器生命周期的每个阶段提升效率。

绿叶图标

改善可持续性指标

On-Machine 设备采用自然冷却方式,每台机器的资源需求量更少,能源消耗也更低。 

扩展 On-Machine 设计

On-Machine 功能可以帮助用户更快制造更多机器。这样您就能合理调配现有资源,确保生产正常运转,同时确保专注于开发新一代市场解决方案。一旦能够更快制造更多机器,您就能增加收入并缩短供货周期。

传感器和开关
sensors and switches family
传感器和开关

我们提供接近传感器和光电传感器、限位开关和安全开关以及 RFID 和操作员安全设备。

连接设备
cables family
连接设备

我们的连接设备包括以太网、ControlNet™、DeviceNet™、电源介质及安全连接系统的网络介质。

按钮和信号设备
800t push button family front
按钮和信号设备

按钮和信号设备包括范围广泛的操作器件。

安全产品
two engineers in safety clothes discussing together
安全产品

我们的创新安全产品和解决方案可改善机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。

Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
ArmorBlock 与 ArmorBlock Guard I/O 模块

我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模块可提供适合 On-Machine 使用的低成本强化型 I/O。

我们的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块会为安全应用提供标准 I/O 的优势。

ArmorBlock I/O 模块

ArmorBlock Guard I/O 模块

ArmorStart 分布式电机控制器
ArmorStart Distributed Motor Controllers
ArmorStart 分布式电机控制器

我们的 ArmorStart® 分布式电机控制器使用快速断开连接器来实现 I/O、通信、电机、三相和控制电源,同时提供多种通信选项。

2711P PanelView Plus 7 图形终端
Front view of ArmorView Plus 7 with software showing on the screen
2711P PanelView Plus 7 图形终端

通过我们的 PanelView Plus 7 图形终端提高生产率,这些终端可轻松配置以满足您独特的应用需求。

磁悬浮小车ICT技术
FANUC robots in operation picking and placing contactor components from an iTRAK Intelligent Track System.
磁悬浮小车ICT技术

独立推车技术则使用磁体以无摩擦推进的方式精确控制运动。

准备好咨询罗克韦尔自动化顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left On-Machine 解决方案