Loading

DataReady 解决方案

利用有序的情境化机器数据提供更多运营价值
告诉我们
操作员在 FactoryTalk Optix 面板上使用 FactoryTalk Optix 软件。

智能制造正在引发数据爆炸式增长,但获取数据见解的途径却不甚明朗​

工业智能机器生成的数据在提高质量和生产力方面蕴藏着巨大潜力。

如果您和众多 OEM 一样,您和您的客户都会同意这一说法。虽然价值显而易见,但有效获取和利用这些数据的途径却往往不甚明朗。有时人们认为,制造商和其他工业终端用户需要制定完整的数据策略,才能从其机器数据中获取价值。然而,仅仅是庞大的数据量就很难应付,更不用说找到合适的工具分类和处理数据,并将其转换为易用且能够满足各种需求的信息。这些都带来了额外的复杂性,让本已繁重的工作耗费更多时间和资源。到了最后,最终用户只能在杂乱的信息中分辨出哪些是有用的,哪些是没用的。

这为您创造了巨大的机会,您可以通过交付解决这些数据挑战的智能机器来帮助最终客户。但通常还是会面临阻碍:您的客户知道他们想从其机器中获取信息,但他们不一定清楚自己如何使用这些信息,这使得双方在如何推进设备设计方面陷入僵局。

幸运的是,这并不意味着无路可走。Rockwell Automation 的智能解决方案可帮助 OEM 制造出具有客户所需的数据功能的智能机器。

释放数据的真正潜力
一名戴着护目镜的女操作员正在查看装配机前的 OptixPanel 显示屏。
博客
释放数据的真正潜力

使用 DataReady 解决方案释放数据的全部潜力,将数据置于设计的核心位置。

立即阅读

提高灵活性,挖掘超出设备层面的见解

我们的 DataReady™ 解决方案使您能够利用易于访问、有序并可跨应用无缝共享的数据,将智能机器提升到新的高度。这意味着您无需明确定义未来如何使用机器数据。得益于随需求而动的数据,您的机器能够轻松应对未来需求。

数据可以从机器中 输出,并可用于几乎任何外部应用。 有了这种基本功能,就可以灵活地引入新组件,或重新审视设计和进行调整。 更重要的是,现在做了决策之后,未来依然可以进行灵活调整。

提供客户需要的灵活性不必牺牲您自己的设计过程。 您可以利用我们 预构建的内容(通过满足 OEM 需求的工具库获得),从而快速、直接地打造更智能的机器。 Rockwell Automation 自动化解决方案本身就是为了协同工作而设计的,设计和构建过程已无缝集成,客户可以获得始终如一的运营质量。此外,您还可使用自己的应用程序配置选定内容,构建定制化解决方案。无论选择哪种方法,您都可以放心地为客户提供其所期望的价值。

DataReady 解决方案具有整理和输出机器数据的功能,通过以下方式帮助释放新价值:

  • 实现数据可视化 ,以便在机器层级以及设备以外的战略分析和规划中直观使用
  • 远程优化设备 ,更快更灵活地排除故障
  • 实现积极主动的预测性维护 ,节省时间和费用,使设备运行时间更长、效率更高
了解 DataReady 解决方案如何帮助 DCC Automation 实现产品转型

了解我们的解决方案如何帮助这家机器制造商加速获取数据洞察,并使其产品在市场上脱颖而出。

“我们的【最终用户】客户切实地感受到了劳动力短缺带来的痛苦。他们需要做出明智的决策,以便在受到限制的情况下,实现理想的整体设备效率。通过在设备中实施 DataReady 解决方案集,我们可以为客户提供用于支持预测性维护工作的信息,甚至是机器的用电量数据。这有助于他们就资源的使用做出明智的决策。”
Horia Sualean - DCC Automation 机器人解决方案总监

客户需求已今非昔比。使用 DataReady 解决方案满足他们的需求

两名工程师一起查看文档

提升设备性能

通过战略性数据分析,识别并解决质量控制、故障诊断和其他领域的问题,提高机器的整体性能

Endress+Hauser 处理控制单元 (PTU),2018 年 5 月 21 日 和 5 月 22 日,美国印第安纳州格林伍德

释放新见解,助力客户成功

通过帮助客户利用设备数据实现战略性、企业层面的改进(超越单次合作范畴),成为客户生产生命周期中不可或缺的合作伙伴。

在工厂环境中戴着护目镜的女士

打造适应性强、面向未来的机器

使客户能够灵活采集不同数据或探索新用例,同时降低成本和复杂性

两名工程师在行走和交谈

以全新而有意义的方式增强客户支持

充分利用设备数据,通过性能监测、预测性维护或远程支持等服务增加新价值

释放机器的数据潜能

​​在整理和准备数据以优化使用方面,Rockwell Automation 提供的卓越产品可帮助机器制造商高效、高质量地完成工作。

  • 智能对象:在 Logix 控制器层整理、情境化和同步数据,以便在边缘端进行强大的数据分析,减少传出数据量以及在信息层进行分析、存储和传输所需的时间
  • FactoryTalk® Optix™:可连接不同来源的数据并进行情境化,在机器层面实现复杂的可视化,并将数据输出到所需位置
  • FactoryTalk® Remote Access™:可从任何地点进行安全的远程连接,实现远程协助、安装、编程、故障排除和维护等功能

此外,我们的产品几乎兼容所有应用程序,让您始终保有灵活选择权。例如,您可以构建自定义解决方案,或利用旨在迎合 OEM 需求的工具库提供的预制内容,帮助简化设计和构建流程。无论哪种方式,都可以灵活地进行变更和调整。客户可以确信,他们选择的解决方案将随业务需求同步发展。

远见者的可视化
一位男士正在 OptixPanel 图形终端上使用 Optix 软件
电子书
远见者的可视化

FactoryTalk® Optix™ 是基于云的协作式平台,可用于人机界面、工业物联网和边缘计算应用。了解这款强大的可视化软件如何通过现代技术、协作设计和可扩展部署选项创造价值。

立即阅读

了解机器数据的未来
三名来自 Rockwell Automation 的员工坐在 Automation Fair 的 ROK Studios 办公桌前交谈。
了解机器数据的未来

聆听我们的专家讨论 DataReady 解决方案如何帮助您可视化和组织数据并将数据转化为可执行信息。

了解更多信息

聆听专家见解

最终用户与 OEM 之间的关系在不断变化。如今,OEM 必须更加主动、频繁和广泛地参与其产品的生命周期。智能技术生成的数据蕴含着尚未开发的巨大价值和可能性。

观看此网络研讨会,详细了解 DataReady 智能机器如何帮助制造运营可视化、组织数据并将数据转化为可执行信息。


简化智能机器的集成

工厂车间生成的大量数据往往杂乱无章、支离破碎或彼此孤立。这会导致数据难以被发现和有效利用。而现在用户无需花费大量时间和资源进行数据识别和整合,可以在设备到达工厂车间之前,从一开始就创造出更智能的机器。

您准备好在您的机器上交付情境化见解的价值了吗?

利用智能对象释放情境化数据的潜能

进一步了解智能对象如何帮助您利用数据优化生产力、质量和设备正常运行时间。

准备好讨论您的 DataReady 战略了吗?

与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

了解 DataReady 智能机器如何为您提供运营价值。

联系我们
软件订购选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
软件订购选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left DataReady 解决方案