Loading

适用于物料输送 OEM 的解决方案

快速交付更智能、更敏捷的自动化物料输送系统
OTTO 1500 自主移动机器人在包装工厂中移动货盘。
机器和设备制造商
  • 查找工具
  • 智能机器和设备
    • 连续物料加工和卷料处理
    • 连续物料加工和卷料处理
    • 重工业设备
    • 重工业设备
    • 制造与组装
    • 制造与组装
    • 物料输送
    • 物料输送
    • 包装
    • 包装
    • 过程自动化
    • 过程自动化

当今的物料输送市场瞬息万变,最终用户需要能够在瞬间做出调整。使用过去物料输送设备的老旧设计,是无法实现这一目标的。请了解数字优先的优化、分布式控制架构和智能物料移动如何为您赋能,使您能提供客户所需的灵活性和可扩展性。


凭借更智能的设计解决方案在快速变化中保持领先

作为 OEM,您现在面临的是创建比以往任何时候都更灵活、更敏捷的系统,并且必须遵循紧迫的项目时间要求。运用 Emulate3D™ 软件,可以转变您机器的功能,同时提高流程的生产率和盈利能力。

使用该软件,您可以在批准最终设计之前于虚拟环境中对设备进行仿真和模拟,以更简单的方式实现更好的优化系统,并更快地进入市场。现在,您也可以验证自己的机器是否已准备好满足对灵活操作的需求。使用功能性数字模型,您可以根据任意数量的制造场景测试系统行为,确认性能,并发现潜在问题以免受到影响。

因此,该模型可以在整个机器生命周期内提高生产率并降低成本,助您提高工作效率、改善支持,并自信地交付更可靠的系统。

了解您如何:

  • 运用简化的虚拟设计流程降低风险
  • 更自信、更快速地调试机器
  • 创建更高效、更灵活、更高产的系统
  • 通过在虚拟工作环境中进行测试来减少资本支出
从仿真入手优化仓储系统
从仿真入手优化仓储系统
博客
博客
从仿真入手优化仓储系统
借助模拟和仿真技术,仓储运营商及其供应商可以降低风险,促进创新,并优化复杂而动态的流程。
立即阅读

物料输送 OEM 如何提供更高价值?

数字化优先的优化

在实际部署前虚拟地设计、测试和调试机器,从而快速行动并降低风险。

分布式控制架构

将您的自动化解决方案联网,以简化设计、提升智能度并提高生产率。

itrak 轮廓图
智能物料移动

运用更快速、更灵活的技术,以更智能的方式在机器内和工厂中移动产品。

在您的物料输送系统中解锁新的可能

了解我们知名的硬件和软件技术如何帮助您让机器发挥更大价值,让您的解决方案取得差异化优势,并尽量提高客户满意度。

以速度更快、风险更小的方式解决设计难题

在紧迫的设计时间内满足最终用户的需求,同时不能影响质量,这让您倍感压力。在虚拟环境中进行设计有助于降低成本和风险,从而带来助益。

Emulate3D™ 数字孪生体软件有助于在数字世界中进行高效的设计并解决物料输送难题,在难题真正出现之前防患于未然。运用虚拟设计与原型设计,可以创建物料输送系统,并使这些系统按照自己的方式检测异常、解决顺序问题及测试配置选项。

您还可以使用 FactoryTalk® Logix Echo 验证控制代码。运用该仿真软件,您可以在不离开数字环境和不妥协客户所期望质量的前提下完成测试和验证。
 

FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
软件
软件
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
Emulate
Emulate
软件
软件
Emulate
使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
使用分布式控制对系统进行简化

您的客户正在想方设法提高新系统的上线速度,并提升从自动化投资中获取的价值。现在,可以运用模块化与可扩展程度更高的方式来设计您的系统,以便能满足这些需求。使用我们的 On-Machine™ 解决方案进行设计,您可以将联网控制组件从电气外壳中取出并现场安装,从而使系统更易于启动,并能提供更高的运营价值。这些解决方案可实现系统的模块化设计,这意味着组装的零件更少、调试中的错误更少,同时客户的平均修复时间也更短。您将走进充满多种可能的新世界,在其中可以:

  • 降低系统总成本,因为机器需要的组件和连接点更少
  • 运用更简单、模块化程度更高的系统加快安装速度并缩短工程时间
  • 通过设计支持更简易、操作更直观的系统来降低风险
On-Machine 解决方案
On-Machine 解决方案
能力
能力
On-Machine 解决方案
我们的 On-Machine 产品可现场安装在机柜外部,令用户摆脱大型机柜的束缚,将设备安装在更合理的位置。
使用自主移动机器人提供更多功能

全球各地的公司都在想方设法提高灵活性,力求找到能为业务带来巨大影响的运营改进措施。改善整个工厂的货物移动方式可能是实现这些目标的一大机会。使用我们全面的 AMR 机组和直观的机组管理平台,您可以自动处理客户的各种物料输送工作(最多 4,200 lb)。了解我们的 AMR 解决方案如何帮助您:

  • 通过消除瓶颈、提升安全性来提高系统的生产率
  • 扩展您的产品,以提供端到端物料输送解决方案
  • 使用移动运输技术连接整个工厂中的解决方案
使用 AMR 机器人改进物料输送策略
使用 AMR 机器人改进物料输送策略
博客
博客
使用 AMR 机器人改进物料输送策略
探索自主移动机器人如何助力制造商以更快速、更经济、更安全的方式实现厂内物料转运。
运用智能运动技术重新定义生产率

对您的许多客户而言,在工厂周围和流程之间进行高效的物料运输是首要任务。劳动力短缺和产品组合的不断扩大使解决方案变得更加重要。幸运的是,产品运输和路线选择的新时代已经到来。使用我们的独立推车技术,您可以借助快速、灵活、智能并能即时调整的运动实现前所未有的生产率。 

  • 通过更快的速度和自动路线选择提高生产率和灵活性
  • 提供能针对新的生产需求而进行快速、高效调整的解决方案
  • 使用在设计时充分考虑了安全的技术,帮助保护人员和生产
独立推车技术
独立推车技术
硬件
硬件
独立推车技术
了解如何以更快、更智能、更灵活的方式运输产品,从而让生产运营脱胎换骨。

了解我们的物料输送解决方案的实际应用

领先的物料输送 OEM 正在使用优秀系统产生影响

生产现代物料输送设备的 OEM 可以帮助客户在瞬息万变的市场中保持领先地位。以技术为后盾,我们正在为像您这样的 OEM 提供帮助,助您通过可扩展程度更高的智能系统,来实现更优的性能。

查看更多客户案例研究

多路复用技术优化物料输送
多路复用技术优化物料输送
Case Study
Case Study
多路复用技术优化物料输送
TEC Engineering 的新系统显著降低了物料运输投资和运营成本。
Kasa 助力 BHS 调试提速
Kasa 助力 BHS 调试提速
Case Study
Case Study
Kasa 助力 BHS 调试提速
系统集成商 Kasa Controls & Automation 使用 Emulate3D 动态数字孪生软件简化行李处理系统 (BHS) 的调试过程。
以数字化设计,驱动智慧物流“永恒力”
以数字化设计,驱动智慧物流“永恒力”
Case Study
Case Study
以数字化设计,驱动智慧物流“永恒力”
Emulate3D™助力全球知名的物流行业解决方案供应商——永恒力打造物流产线的数字孪生,持续拓展在中国市场的新价值。

探索您的目标行业的后续发展趋势

仓储和履单
采用未来技术的零售仓库里,通过女性工作人员的背影:工人正在进行库存巡检,通过数字化流程分析物流配送中心的货物、纸箱、产品以及配送信息图
仓储和履单

保持顺利运营,即使在面临技能短缺和生产需求增大时也是如此

家庭与个人护理
肥皂瓶流水线
家庭与个人护理

重塑各种有助于扩大生产规模、提高可持续性且符合复杂法规的解决方案。

食品和饮料
小甜饼流水线
食品和饮料

通过能提高产量、生产率和效率的系统来满足快速变化的需求。

生命科学
从事药片生产的科学家
生命科学

满足诸如加快投产速度、对药品实现个性化以及减少供应链中断等各种需求。

半导体
半导体制造工厂
半导体

打造更安全、更节能的设备,推动半导体行业发展。

准备好咨询 Rockwell Automation 的顾问了吗?

我们可提供行业专业知识,以帮助您对设备进行设计、实施和支持。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 适用于物料输送 OEM 的解决方案