如何紧跟不断变化的消费者需求,是最终用户面临的一项艰巨挑战——最终用户怎样才能满足消费者的需求,提供日益丰富的产品组合,同时维持对利润率至关重要的生产率? 答案就是采用比以往更灵活、更直观、更互联的机器。借助我们享誉全球的硬件和软件方案,您可以设计出更互联、性能更卓越的包装机,这些机器可以在客户转型过程中发挥重要作用。了解我们如何协助您实现包装业的未来。
设计出面向未来的包装机
由于日益增长的 SKU 数量、紧迫的项目进度要求、可持续发展目标等等,包装行业正面临复杂的局面。最终用户正在想方设法提高能力,即通过定制化产品和利用数字化技术提高价值和效率,以期在当今市场竞争中胜出。
凭借我们的领域专业知识和全方位解决方案工具箱,我们能够帮助您紧跟这些新的需求,提供解决方案以加速您的客户进行包装转型。
- 了解您如何可以通过下列方式为客户带来更大价值:
- 构建更灵活的模块化机器,以快速适应不断变化的生产线和产品需求
- 向您的设计添加数据访问权限和情景化,使团队可以更快行动并做出更好的知情决策
- 使用数字化解决方案来降低设计和试运转方面的风险,并加快项目进度
我们通过与全球各地的优秀公司合作,积累了丰富的经验,因此对最终用户的需求有全面的了解,这有助于我们以恰当的方式与您进行合作。
是什么推动着包装自动化向前发展?
可即时处理数据的机器
交付各种已准备好利用具有影响力、且易于访问的数据的系统。
灵活性和模块化
设计出各种能够满足对定制化产品和快速周转需求的机器。
数字化优先的优化
在实际部署前虚拟地设计、测试和调试机器,从而快速行动并降低风险。
让我们把您的包装解决方案提高到新的水平
了解我们知名的硬件和软件技术如何帮助您让机器发挥更大价值,让您的解决方案取得差异化优势,并尽量提高客户满意度。
使人机界面更直观且能够即时处理数据
带来非凡的速度和灵活性
通过把机器人和机器控制相结合来提高生产率
打造更精益、更环保、更加可扩展的机器
利用仿真与模拟,充满信心地设计和部署系统。
通过随时随地的远程访问,来为您的机器提供支持。
查看实际应用中的智能包装解决方案
知名的包装 OEM 正在利用更智能的机器实现新的可能性
您的客户希望您提供创新的包装机来提高他们的关键绩效目标。我们可以携手满足、超越和颠覆客户对包装解决方案的期望,从而帮助优化运营、提高整体设备效率和促进盈利增长。
利用智能安全技术来提高生产率
满足客户对各种已采用安全设计的机器的需求
当今包装环境中,安全性意味着不仅需要有硬性防护和紧急停机功能,您的客户还希望获得这样一种创新的解决方案:设计时已考虑安全,可以在机器的所有应用场景中尽量提高工作人员效率。
通过选择我们的创新安全产品,您可以满足行业标准,同时帮助客户提高安全性、效率和生产率。
从具有集成安全性的控制器,到存在感应安全设备,再到其它设备,我们可以提供各式各样的安全产品,帮助您改善机器的运行,同时帮助提高人员安全、效率和生产率。
借助我们的安全解决方案,您可以:
- 提高机器安全并帮助保护工作人员
- 提高生产效率
- 缩短与安全相关的停机时间
- 提高合规性