排除控制器故障

如果正常运行期间出现问题,有多种方法可对控制器进行故障排除。
您可以使用
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序从以下方面查看故障条件:
  • I/O 配置树中的模块状态
  • I/O 模块属性对话框中的类别
  • 标签编辑器中的通知
  • Controller Properties 对话框中的故障信息
  • 以太网端口诊断
  • 高级时间同步对话框
您还可使用:
  • 基于 Linx 的软件中的诊断信息
  • 控制器网页
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal