复位按钮

可使用复位按钮来复位控制器
或安全协处理器
。复位按钮仅在上电或重新启动期间可用。如果在其他时间按下复位按钮,将不起作用。
对于启用安全功能的控制器,安全锁定状态或安全签名不会阻碍您执行控制器复位操作。这是因为应用在复位期间会从控制器中清除,控制器的安全级别也被清除。当您下载安全项目到控制器时,安全级别将被设为在项目中指定的级别。
控制器具有两级复位:
  • 1 级复位将清除应用程序和内存,但保留 IP 地址和所有网络设置。只有当控制器包含用户应用时,才会出现 1 级复位。
  • 2 级复位将控制器恢复至出厂设置(包括固件),并清除所有网络配置。只有当控制器不包含用户应用且当前控制器固件非 1.x 版本时,才会发生 2 级复位。
安全协处理器复位将安全协处理器返回到出厂设置(包括固件)。
重要提示:
由于端口启用/禁用状态与应用程序相关联,因此在经过 1 级复位或 2 级复位后,控制器以太网端口将启用。
警告: 如果在通电时按下复位按钮,可能会产生电弧。在危险场所进行安装时,这可能会导致爆炸。继续操作之前,请确保电源已断开或该区域无危险。
复位按钮
下图显示了控制器和安全协处理器上复位按钮的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal