通过 Logix Designer 应用程序进行控制器诊断

在以下情况下,警告符号显示在控制器项目管理器中的 I/O 模块旁边:
  • 如果 I/O 模块发生故障或其他状况
  • 如果在运行模式下与 I/O 模块的连接失败
当 I/O 模块配置为导致控制器发生严重故障,并且发生 I/O 模块故障时,可能会导致以下情况:
  • 控制器状态显示 Faulted。
  • 控制器状态显示 Controller Fault,并闪烁红色。
  • 控制器状态显示 Controller Fault,红色常亮。
  • 控制器状态显示 Controller Fault,红色常亮。
  • I/O 模块状态显示 I/O Not Responding,绿色闪烁。
当 I/O 模块未配置为导致控制器严重故障,而 I/O 模块发生故障时,会出现以下结果:
  • 控制器状态显示当前状态,例如,远程运行。
  • 控制器状态显示 Controller OK,绿色常亮。
  • I/O 模块状态显示 I/O Not Responding,绿色闪烁。
控制器发生 I/O 故障
下图显示了如何查看控制器上的 I/O 故障。
控制器发生 I/O 故障
下图显示了如何查看控制器上的 I/O 故障。
控制器发生 I/O 故障
下图显示了如何查看控制器上的 I/O 故障。
重要提示:
安全注意事项
不能将安全连接配置为自动确定控制器故障。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal