通信丢失诊断的注意事项

通信丢失的响应时间和诊断信息取决于设备和配置设置。
连接和设备行为
连接类型
设备行为
直接连接至控制器
设备报告通信丢失。设备通信丢失可由通信适配器的诊断代替。
未连接到控制器
未连接到控制器的通信适配器不会报告通信丢失诊断。建议为状态连接配置通信适配器,以确保它们及时报告任何通信丢失诊断。
数据连接
设备报告通信丢失。设备通信丢失可由通信适配器的诊断代替。
机架优化连接
设备不报告通信丢失诊断。通信适配器报告通信丢失诊断。与直接连接相比,具有机架优化连接的设备的诊断功能有所减少。
启用后,自动诊断功能将启用以下操作:
  • 控制器 I/O 配置中所有设备的通信丢失诊断。
  • 对所有未禁用和启用的设备进行设备级自动诊断评估。
您可以在设备的配置中为特定设备禁用 Automatic Diagnostics(自动诊断)。即使设备禁用 Automatic Diagnostics(自动诊断),通信丢失诊断仍保持活动状态。要禁用通信丢失诊断,请在控制器上禁用设备或禁用 Automatic Diagnostics(自动诊断)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal