高级时间同步

Advanced Time Sync(高级时间同步)对话框显示与
CIP Sync™
时间同步相关的信息。只有当项目在线并且在 Date/Time 选项卡上启用了 Time Synchronization 时,才会显示该信息。
重要提示: 精密时间协议 (PTP) 软件
  • 必须限制对控制系统网络中管理 PTP 软件的访问权限,仅允许接受过工业控制系统时间(含 PTP)管理培训的用户使用。这包括罗克韦尔自动化提供的 PTP 更新工具,或其他公开可用的PTP管理软件。控制系统运行时不正确的更新可能会中断控制系统的运行(包括严重故障和一些设备脱机)。
  • 在控制器上禁用 PTP 时,为了让控制器有时间处理禁用,请在设置控制器中的 WallClockTime (WCT) 之前使用两秒延迟。否则,存在主时钟覆盖 WCT 的风险。
在 Date/Time 选项卡上单击 Advanced 按钮。
控制器属性日期/时间选项卡
下图显示了 Controller Properties Date/Time 选项卡中的 Advanced 按钮的位置。
Advanced Time Sync 对话框随即打开。
高级时间同步
下图显示了 Advanced Time Sync 选项卡。
Advanced Time Sync 参数
主时钟
Description
显示主时钟信息。主设备的供应商控制此信息。指定以下信息:
  • User Name
  • User Location
  • Protocol Address
  • Physical Address
  • Clock Type
  • Manufacturer Name
  • Model
  • Serial Number
  • Hardware Revision
  • Firmware Revision
  • Software Revision
  • Profile Identity
  • Physical Protocol
  • Network Protocol
  • Port Number
使用垂直滚动条查看数据。
Identity
显示主时钟的唯一标识符。格式取决于网络协议。以太网将 MAC 地址编码到标识符中。
Class
显示主时钟质量的度量。0 表示杰出时钟质量,设置范围为 0...255。
Accuracy
表示主时钟相对于 PTP 时期的预期绝对精度。精度指定为从 25 纳秒开始并以大于 10 秒或未知时间结束的分度标尺。精度值越低,时钟越好。
Variance
显示主时钟的固有稳定性属性的度量。该值以偏移缩放的对数单位表示。方差越低,时钟越好。
Source
显示主时钟的时间源。可用值包括:
  • Atomic Clock
  • GPS
  • Radio
  • PTP
  • NTP
  • HAND set
  • Other
  • Oscillator
Priority 1 / Priority 2
显示主时钟与系统中其它时钟的相对优先级。优先级值的范围为 0...255。最高优先级为 0。两个设置的默认值为 128。
Local Clock
Synchronization Status
显示本地时钟是否与主参考时钟同步或不同步。如果时钟有一个端口处于从状态并且正在从主站接收更新,则该时钟被同步。
Offset to Master
显示本地时钟和主时钟之间的偏差量(以纳秒为单位)。
Backplane State
显示背板当前状态。可用值包括:Initializing、Faulty、Disabled、Listening、PreMaster、Master、Passive、Uncalibration、Slave 或 None。
Ethernet State
显示以太网端口状态。可用值包括:Initializing、Faulty、Disabled、Listening、PreMaster、Master、Passive、Uncalibration、Slave 或 None。
Identity
显示本地时钟的唯一标识符。格式取决于网络协议。以太网将 MAC 地址编码到标识符中。
Class
显示本地时钟质量的评估级别。0 表示优秀时钟质量,设置范围为 0...255。
Accuracy
指示本地时钟相对于 PTP 时期的预期绝对精度。精度指定为从 25 纳秒开始并以大于 10 秒或未知时间结束的分度标尺。精度值越低,时钟越好。
Variance
显示本地时钟的固有稳定性属性的度量。该值以偏移缩放的对数单位表示。方差越低,时钟越好。
Source
显示本地时钟的时间源。可用值包括:
  • Atomic Clock
  • GPS
  • Terrestrial Radio
  • PTP
  • NTP
  • HAND set
  • Other
  • Oscillator
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal