自动诊断

自动诊断是
Logix 5000®
控制器中的系统级功能,可通过零编程为 HMI 和其他客户端提供设备诊断。诊断包括设备描述条件和状态事件。
默认情况下,在固件版本为 33 或更高版本的控制器中启用 Automatic Diagnostics(自动诊断)。您可以在联机或脱机时从 Controller Properties(控制器属性)对话框的 Advanced(高级)选项卡禁用和启用整个功能。您还可以在设备配置中为特定设备禁用 Automatic Diagnostics(自动诊断)。
Controller Properties Advanced 选项卡
下图显示了如何在 Controller Properties Advanced 选项卡中启用自动诊断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal