使用基于 Linx 的软件进行控制器诊断

您也可以在基于 Linx 的软件中查看诊断信息。
  1. 从 Communications 菜单中选择 Who Active 或 Network Browser。
  2. 导航至
    EtherNet/IP™
    网络上的控制器。
    下图显示了在 Logix Designer 中浏览至 5380 控制器的位置。
    下图显示了在 Who Active 上浏览至 GuardLogix 5580 控制器的位置。
    下图显示了使用 Network Browser 浏览至 ControlLogix 5590 控制器的位置。
  3. 右键单击控制器并选择 Device Statistics。
Statistics 对话框显示各种信息。
下图显示了 Logix Designer 中的模块统计数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal