启用控制器上的严重故障

要在控制器属性的 Major Faults 选项卡上显示最近的 I/O 故障信息,必须先在 I/O Properties 对话框的 Connection 视图的“运行模式期间连接失败”中选择“控制器主要故障”。
警告:
如果选择此选项,I/O 模块上的连接故障可能会导致控制器出现严重故障。控制器的严重故障会导致输出进入其配置好的故障状态。
启用控制器上的严重故障
下图显示了如何在 Logix Designer 中配置 I/O 模块故障以引发控制器主要故障。
当您在
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序中监控模块的配置属性并接收通信故障消息时,控制器属性 Major Faults 选项卡在 Recent Faults 下显示故障类型。
Controller Properties中的 Major Faults 选项卡
下图显示了 Controller Properties 对话框中的 Major Faults 选项卡。
小贴士:
可使用 Minor Faults 和 Networks 选项卡分别检查次要故障和网络故障。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal