控制器网页

控制器提供的诊断网页可以跟踪控制器性能、网络性能和背板性能。控制器网页是只读的。
重要提示:
在
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序版本 33 或更高版本
与
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序版本 33 或更高版本
中,控制器网页功能默认处于禁用状态。
  • 要启用控制器网页,请选中控制器属性 Security 选项卡上的复选框。
    下图显示了如何在 Controller Properties Security 选项卡上启用控制器网页。
  • 对于
    CIP Security™
    应用程序,您还可使用
    FactoryTalk® Policy Manager
    启用网页。
    FactoryTalk® Policy Manager
    覆盖 Controller Properties 复选框。
要访问诊断网页,请按照如下步骤执行。
  1. 打开 Web 浏览器。
  2. 在 Address 字段中,键入控制器的 IP 地址并按下 Enter 键。
  3. 要访问诊断网页,请使用左侧导航栏中的链接。只有打开其中的文件夹,才能访问某些链接。
EtherNet/IP 设置和安全应用可以略微修改网页。通常,网页提供:
  • 主页上提供设备信息和控制器状态。
  • 故障网页显示控制器上的严重故障和小故障。
  • 诊断网页提供控制器的通信和消息数据。
  • 任务网页显示控制和通信核心的 CPU 利用率,并总结控制器中运行的任务。
  • Browse Chassis 网页可让您查看本地框架中模块的模块信息、背板统计信息和连接统计信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal