Port Diagnostics

当项目为在线状态时,您可以查看控制器上的嵌入式以太网端口的状态。
  1. 访问 Controller Properties.
  2. 在 Controller Properties 对话框中单击 Port Configuration 选项卡。
  3. 单击 Port Diagnostics 列中的 Ellipse 按钮。
以太网端口诊断
下图显示了如何在 Port Configuration 选项卡上启用 Port Diagnostics。
Port Diagnostics 对话框显示诊断详细信息。
Port Diagnostics 详细信息
下图显示了端口诊断的详细信息。
参数
说明
Interface Counters
如在上线或下线时出现通信错误,则 Interface Counters 将没有任何值。
Octets Inbound
显示接口已接收的八位字节数。
Octets outbound
显示接口已发送的八位字节数。
Unicast Packets Inbound
显示接口已接收的单播数据包数。
Unicast Packets Outbound
显示接口已发送的单播数据包数。
Non-unicast Packets Inbound
显示接口已接收的非单播数据包数。
Non-unicast Packets Outbound
显示接口已发送的非单播数据包数。
Packets Discarded Inbound
显示接口已接收但丢弃的入站数据包数。
Packets Discarded Outbound
显示接口已发送但丢弃的出站数据包数。
Packets With Errors Inbound
显示含有错误的入站数据包数(不包括丢弃的入站数据包)。
Packets With Errors Outbound
显示含有错误的出站数据包数(不包括丢弃的出站数据包)。
Unknown Protocol Packets Inbound
显示未知协议的入站数据包数。
Media Counters
如在上线或下线时出现通信错误,Media Counters 不显示任何值。
Alignment errors
显示接收的长度不是整数个八位字节的帧数。
FCS errors
显示接收到的未通过 FCS 检查的帧数。
Single collisions
显示正好发生一次冲突的已成功传输的帧数。
Multiple Collisions
显示经历多次冲突的已成功传输的帧数。
SQE test errors
显示生成 SQE 测试错误消息的次数。
Deferred transmissions
显示由于网络忙第一次传输尝试延迟的帧数。
Late collisions
显示 512 位时间后在数据包传输中检测到的冲突次数。
Excessive Collisions
显示由于过量冲突而导致传输失败的帧数。
MAC transmit errors
显示由于内部 MAC 子层传输错误而导致传输失败的帧数。
MAC receive errors
显示由于内部 MAC 子层接收错误而导致在接口接收失败的帧数。
Carrier Sense
显示尝试发送帧时丢失或从未声明载波监听条件的次数。
Frame Too Long
显示收到的超过最大允许帧大小的帧数。
Reset Counters
单击 Reset Counter 可使模块上的接口和媒体计数器值设置为零,并更新对话框中的值为当前计数器值。
当离线或在线时,Reset Counter 灰显,同时发生通信错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal