“输入配置”选项卡 - FLEX 输入/输出 (I/O) 模拟

使用此选项卡来配置您的模块 (Module) 的每个输入通道。某些模块 (Module) 的配置有更详细的方法。有关详细的配置信息,请选择下列模块 (Module) 之一。
输入
输出
组合
参数
电压/电流范围
为每个通道选择电压/电流范围和数据格式。
转换速率
为每个通道选择将数据从模拟转换到数字 (A/D) 的速率。有效速率为:150 Hz、300 Hz、600 Hz 或 1200 Hz。
低通时间常数
为每个输入通道选择“低通滤波器”选项。有效选项为:100 ms、500 ms 或 1000 ms。
低通滤波器
用于为输入信号提供噪声抑制的数字设备。此设备可编程,为每个通道提供 8 种滤波频率选项。频率越低,提供的噪声抑制效果越强。频率越高,提供的噪声抑制效果最弱,但阶跃 (Step) 响应时间越短。
实时采样
模块 (Module) 收集转换器的最新输出的频率,这些输出稍后将发给适配器。选择以毫秒为单位的值。有效范围是 5 毫秒时间间隔内 0 到 30000 次。
交叉模块 (Module) 中断
如果不使用“交叉模块 (Module) 中断”选项实现特定功能,请勿选中此复选框。“交叉模块 (Module) 中断”功能仅在有限的情况下有用,且仅当为模块的所有 (ALL) 通道将模块的“转换速率”配置为 1200 Hz、“低通时间常数”配置为“无”且“实时采样周期”配置为 0 时才可以启用。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
小贴士:
无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的
禁用
复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal